This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:确认 VCO 内核范围值

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/925339/lmx2594-vco-core-range-values-confirmation

器件型号:LMX2594

您好!

我的客户怀疑他在做什么、但想问、在 VCO 内核范围表(数据表中的表6)中、Acoremax/Acoremin 和 Ccoremax/Ccoremin 的值是否有任何错误?

他们注意到、如果使用公式、他们的计算值超出范围。 但是、如果它们将表值交换为 max 和 min、则它们的值看起来更有意义。 此外、表中的最小值>最大值。 这引起了一些混乱。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    表值正确、我们已有客户在使用它。

    如果您可以提供特定示例、我们可以帮助您查看。

    最小值>最大值也是正确的、这就是我们设计芯片的方式。