This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:2020年7月1日之后 VCC 上的 RTC 振铃

Guru**** 2525500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/923950/bq32000-rtc-ringing-on-vcc-after-01-july-2020

器件型号:BQ32000

团队、  

在测量器件期间、在(2020年7月1日、00:00) 07:01:20:00:00:00之后(2020年6月30日、23:59:59) 06:30:20:23:59:59之前不存在 VCC 特殊"振铃"问题。  我在下面提供了 VCC (黄色)和 VBACK (蓝色)的 O 示波器图像。  2020年7月1日之前和之后的位分配和功耗可能会导致 VCC 低于2020年7月1日之后不存在的 VBACK 和 Vref 阈值2020年7月1日之前的情况如何?  自2012年以来、我们一直在使用此器件、没有其他问题。

我们将检查旁路电容器、看看我们是否可以在硬件方面缓解这种情况。   

如果有任何帮助、我们将不胜感激、

谢谢、Chris

2020年7月1日之前:  

2020年7月1日之后:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事将在下一个工作日返回给您。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您将此事提请我们注意。 让我尝试更好地理解这个问题。

    这是我的理解、如果我错了、您能纠正我吗?

    • 这些 RTC 器件已通电并在系统中长时间运行
    • 自16天前的7月1日起、RTC 一直在遭受异常 VCC 振铃
    • VCC 振铃将 VCC 降至足以切换到 VBACK 的低电平

    您的图片未上传。 您可以再次尝试连接它们吗?

    此致、
    通道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道。  

    谢谢你。

    • 这些 RTC 器件已通电并在系统中长时间运行  
      • (支持备用电池、自2012年起)
    • 自16天前的7月1日起、RTC 一直在遭受异常 VCC 振铃
      • (是的、然后看起来会显示一个 VBACK 切换、用于锁定 I2C 线路)

    • VCC 振铃将 VCC 降至足以切换到 VBACK 的低电平
      • (正确)

    如果我们将器件重置回2020年7月1日之前、则不会发生 I2C 锁定或 VBACK 切换事件。  

    但是、2020年7月1日到期后、我们几乎立即出现故障。

    我们当前的解决方案是回滚日期/时间。

    这是在2020年7月1日之前在我们的器件上进行测量期间 VCC (黄色)和 VBACK (蓝色)的图像。  我们确实在 VCC 线上看到了一些振铃、但如果我们将日期设置为2020年7月1日之前的任何日期、这就是我们得到的结果。  这些 BQ320000已安装在我们的器件上、时间大约为2012年。

    这是在2020年7月1日之后对我们的器件进行测量期间的 VCC (黄色)和 VBACK (蓝色)图像。  VCC 线路上现在有显著的振铃。  现在、当 VCC 降至2.6V、低于 VBACK 和 VREF 时、RTC 似乎进入 VBACK 切换。  我不确定内部发生的情况将会在2020年7月1日产生这种波动。

     照片也转发给 Viktorija Cecil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道、

    澄清一下、  

    我想我会更像一个问题。  VCC 上的这种振铃是否会导致切换事件?  实际上、我们不知道它是否会导致切换事件、但这是我们目前对2020年7月1日之后问题的最佳假设。
    谢谢、  
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您提供信息。 我们现在已连接到电子邮件、现在让我们离线继续讨论

    此致、
    通道