This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:Fxtal 频率

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/921498/lmk03318-fxtal-frequency

器件型号:LMK03318

您好!

Fxtal 指定为10MHz。

这是否意味着无法使用10MHz 输出 xtal、因为实际输出频率存在误差?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    这是因为我们只测试了低至10MHz 的频率、而用于时钟发生器的典型 XTAL 频率高于此频率。

    此致、
    Hao