This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:LMK05318B 和 LMK05318之间的差异(无-B)

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK05318, LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/920237/lmk05318b-the-difference-between-lmk05318b-and-lmk05318-without--b

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件: LMK05318LMK5B12204

大家好

如果我们问 LMK05318B、您会介意吗?

LMK05318B 和 LMK05318 (无-B)之间有何区别?
我们在数据表中找不到它。

然后是新产品 LMK5B12204。
与 LMK05318B 相比、LMK5B12204 的时钟输出数量似乎小于 LMK05318。
差分信号只是时钟输出的数量、对吧?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    B 版本和非 B 版本之间存在一些差异。 主要有:

    LMK05318B 支持 APLL1的可编程24位分子和24位分母、以便在自由运行的用例中使用。 非 B 版本没有。

    2. LMK05318B 允许可编程 APLL2分母。

    3. LMK05318B 可以为交流缓冲器选择50mV 和200mV 的迟滞。 它还支持 PRIREF 和 SECREF 的直流缓冲器。 这可以更可靠地支持低频输入(<8kHz)

    是的、输入数量是 LMK5B12204和 LMK05318B 之间的唯一区别。 其他所有内容完全相同。

    此致、
    Hao