This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:两个 LMX2572#39;S 之间的3类同步

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/935033/lmx2572-cat-3-synchronisation-between-two-lmx2572-s

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMX2594

您好!

我刚刚收到了一些带有一对 LMX2594的 PCB、这将是我在 TI 射频合成器方面的首次体验。

我期待更多地熟悉他们、因为他们看起来会对我们非常有用!

同时、我还一直在考虑使用 LMX2572的可能性、由于低功耗和锁定时间较短、这种方法非常有吸引力。

我们需要在两个 LMX2572之间使用类别3同步、根据我之前所说的内容、通常使用 LMK 系列时钟同步器等器件来实现这一点、我之前使用过的 LMX2594 PCB 也使用过这种方法

对于 LMX2572可用于的电池供电应用、LMK 芯片的额外功耗(和布板空间)很可能无法实现。  

因此、我想知道是否可以在具有不同电路的两个 LMX2572之间使用3类同步、该电路的功耗比时钟同步器低?

感谢您的提前回复

非常感谢  

CALLEX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calex、

    之所以选择 LMK、是因为它可以生成干净的连续时钟(用于驱动 LMX)和相位对齐单脉冲(用于同步 LMX)。

    LMX2572可以执行与 LMK 器件相同的任务、但是、连续时钟可能不足以驱动其他 LMX 器件。

    我建议使用三个 LMX2572。 首先、使用缓冲器扇出干净的参考时钟。 其中一个缓冲器输出进入 LMX#1、该 LMX#1用于生成单脉冲(SYSREF 脉冲模式)。 该脉冲将与参考时钟相位对齐。

    其他缓冲器输出将传输到您希望它们为3类同步的其他两个 LMX 器件。