This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:Fosc 基准时钟杂散耦合到输出中

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/928332/lmx2595evm-fosc-reference-clock-spur-couple-into-output

器件型号:LMX2595EVM

大家好、我想了解中的 OSC 100MHz 产生的谐波杂散。 我尝试使用外部 OCXO 或板载100MHz LVDS、两者都显示为极高的100MHz 谐波耦合到输出信号中。 在该器件上执行命令我验证 ADI 器件除了第一个谐波之外没有任何 OSC 谐波。 我甚至尝试将电荷泵降低至最低3mA  、但仍会看到高谐波。 不幸的是、LO 混频器内部的这些谐波耦合会导致 IF 信号发生故障。 去哪里去消除 OSC 的谐波原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠康,

    请尝试设置 CAL_CLK_DIV = 0x1或0x2。

    或者、校准后、设置 R2[10]= 0、这将禁用用于校准的内部时钟。 校准开始前、再次将该位设为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我尝试将 CAL_CLK_DIV 设置为1或2、但它没有帮助。

    我尝试将 R2[10]设置为0 (现有的0x020500更改为0x020100)、但也没有帮助。

    此致、

    伟康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠康,

    您是否在 RFoutB 进行测量? 如果您有到频谱分析仪的_P 输出、您是否终止了_M 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    由于输出频率为18.85GHz、我需要 使用倍频器。 因此、在 RFoutAM 端口端接50欧姆时在 RFoutAP 上进行测量。

    此致、

    伟康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠康,

    我想我们需要设置测试以查看发生了什么、我们稍后会回来(目前我们每天都没有实验室访问权限)。  

    BTW、您是否可以将频谱分析仪参考电平设置为0dBm 或在电路板和频谱分析仪之间添加10dB 衰减器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    您是否有任何更新?

    杂散不会通过添加10dB 衰减器或设置频谱参考电平而消失。

    此致、

    伟康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠康,

    明天我应该有测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠康,

    您可以尝试以下配置吗? 另请使 R2[10]为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    实际上、你要求我做的事情、我之前已经完成了。

    我已经尝试过的用户界面中可以播放的任何内容。 我甚至会将数据表中的详细信息输入到注册表映射中、以查看我错过的任何内容。

    但无法控制 FPD 的运行。 这些杂散值将根据我的相位检测器频率发生变化。

    评估板是否存在一些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠康,

    不、我认为您的 EVM 很好。 我得到了类似的 FPD 杂散电平。 您的目标杂散水平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    由于我的应用确实涉及 OTA 测量、因此我们需要非常高的输入动态范围。 这些杂散最终耦合到所连接的 IF 信号中。 (我们的应用需要高带宽)

    在本例中、除了第一个靠近载波的 FPD 外、我预计不会有谐波杂散。

    我在这里连接了 ADI 部件的信号测量。 它符合我们的要求、但价格是合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠康,

    您能否分享这些图?

    顺便说一下、我让设计团队参与寻找改进杂散的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠康,

    我想我们可以通过邮件继续讨论此主题、我看到您已经在讨论中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    当然。 BTW、如果频带为600MHz 至5.6GHz、则减少杂散没有达到预期效果。 因此 ,>FC+600MHz 范围内的任何杂散都将耦合到 IF 信号中。

    此致、

    伟康