This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:fOSCin 低于10MHz

Guru**** 2538010 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/928209/lmx2571-foscin-below-10mhz

器件型号:LMX2571

我想在 fOSCin=7.2MHz 的频率下运行 LMX2571、该频率超出了10-150MHz 的指定范围。  是否可以使用该频率、如果可以、是否有有关该器件在此频率下如何降额的信息?  玩这个器件(一年多前) 7.2MHz 似乎是"正常工作"、但我没有尝试描述它的特征。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    10MHz 是在对器件进行了深思熟虑的表征之后出现的、如果器件在10MHz 以下运行、则肯定会出现一些性能下降。 很抱歉、我们无法分享数据。 它在7.2MHz 下工作并不令我惊讶、但我们无法保证每个部件都能正常工作并保持性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。