大家好、团队、
我的客户对 LMX2820有以下问题。 请支持回答这些问题吗?
- 您能否分享11GHz 左右的实际相位噪声数据? 如数据表中的图3 (6GHz)。
- -236dBc/Hz、因为在电气特性表中指定了 Pn_PLL_Flat 的典型值。 您能告诉我测量条件吗? 还是 Pn_PLL_Flat 是否依赖于 f_PD?
- 将图3的 PhaseNoise 中的 Pn_PLL_Flat 反相计算得出-233dBc/Hz。 因此、客户希望了解差异是由于测量条件或 f_pd 依赖性(电气表中为 f_PD=100MHz、而图3中为 f_PD=200MHz)。 如果有办法提高3dB、客户希望实施。
- 使用 EVM 和 TICS Pro 是否可以通过任何方式执行锁测试的连续测试?
此致、