请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832-SP 大家好、
我在我的系统中仅使用 PLL2。 使用 OSCin 或 CLKIN*作为 PLL2的基准输入是否会更好地为我提供服务?
此致、
Tom
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我在我的系统中仅使用 PLL2。 使用 OSCin 或 CLKIN*作为 PLL2的基准输入是否会更好地为我提供服务?
此致、
Tom
您好、Tom、
可以使用 CLKinX 或 OSCin。
"传统上、OSCin 用作对 PLL2的引用、但也可以使用 CLKinX 作为对 PLL2的引用。"
与 OSCin 相比、CLKinX 信号通过一个额外的多路复用器到达 PLL2相位检测器、但我不希望这会产生任何显著的差异。 使用 OSCin 还将为您提供一个额外的输出 OSCout 以供使用、并在需要时释放 CLKin0以进行同步。
如果您使用 OSCin、您还可以访问倍频器。
谢谢、
Vibhu