This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:在单环路模式下、PLL2无法锁定

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/944835/lmk04828-in-single-loop-mode-pll2-cannot-lock

器件型号:LMK04828

您好!

我将 LMK04828配置为单 PLL 模式、如下图12所示、以将 DCLK 输出至500MHz 和250MHz。

OSCin 为200MHz (LVDS)。 但是、我无法使 PLL2锁定。 当我探测 OSCout 时、我可以看到200MHz 的输出。

在 DCLK 上、我可以看到输出信号、但信号为491MHz 和246MHz。 我附加了我编程到寄存器中的值。

我是否有任何设置错误?

谢谢。

e2e.ti.com/.../lmk04828_5F00_single.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在您的请求中看不到数字、附件中可能已损坏。 请尝试像使用".txt"文档一样附加此文件。

    您所附的'.txt'文件不是十六进制格式。 我建议导出十六进制寄存器值、因为我可以直接操作这些值、但您的文件似乎缺少地址。

    在我可以帮助查看非锁定 PLL2问题之前、请告知此附加信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回复。 我设法使 PLL2锁定。

    R 分频器值中存在错误。 更正后、PLL2被锁定。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听到您能够解决 PLL2锁定问题的消息很棒。

    如果需要此论坛的进一步帮助、请届时提供建议。 否则、我将认为此请求已完成。