主题中讨论的其他器件: LMX2594、 LMX2572、 LMX2572LP、 TICSPRO-SW
我将 LMX2571用作载波恢复级-基准输入时为49.92MHz CW 输入、输出为38.6MHz。 它运行正常、但偶尔会在49.92输入电平中出现短暂的下降(以 ms 为单位)。 PLL 输出突然显示180度相移(锁定检测保持"打开")。 我知道该 PLL 使用相位频率检测器、因此这不是问题。 输入乘法器/分频器级之一是否有可能在相反的相位重新启动(两个分频器都在1、乘法器在2)、或者 PLL 中是否有其他相位模糊级? 显然、我将稳定输入电平、但了解底层 PLL 特性会很有用。
谢谢你