This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:输出功率问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, TIDA-01401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/946585/lmx2594-output-power-questions

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:TIDA-01401

Noel、您好!

我的客户询问以下输出功率;

1、当输出为单端时、信号电平3dBm 是否低于数据表中的图20?
 图20适用于8GHz。 与8GHz 相比、11GHz 和13GHz 时的输出信号电平要低多少?
3.如果用电感器替代上拉电阻器,那么输出信号电平与电阻器相比要高多少?

此致、
Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wasa-San、您好!

    数据表中列出的输出功率图和规格是 TIDA-01401板上的单端测量。 TIDA-01401板具有适用于测量器件功率的最优、直通和短布线的 LMX2594。

    图18. 不同频率下的输出功率描述了11GHz 和13GHz 下的功率与8GHz 相比的情况。 此图还说明了上拉电阻器与电感器的功率差异。

    谢谢、

    Vibhu