This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:生成非常慢的线性调频脉冲

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/936804/lmx2492evm-generating-a-very-slow-chirp

器件型号:LMX2492EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2492LMX2491

您好!

我正在使用该器件。 需要生成3GHz 至3.5ghz 的线性调频脉冲、且 Tcycle 为500ms (非常慢的线性调频脉冲)

由于相位检测器频率为100MHz、我了解每10nano 我都可以更改线性调频脉冲内的频率阶跃。

问题是、在每个阶跃内可以实现的最小频率阶跃是多少、它是否可以低至10Hz 阶跃(在对 Eval 进行任何修改后)、即每个10nA 阶跃为10Hz (总共50、000、000步长为10Hz、每10纳秒、可在500ms 内生成500MHz 的线性调频脉冲)

谢谢、

UDI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UDI、

    对于此较低频率、请考虑使用 LMX2491、它是 LMX2492的较低频率版本。  它具有引脚兼容性和相同的编程。

    对于较长的斜坡、您可以执行2项操作:

    1.降低相位检测器频率(增加 R 分频器)

    2.确保设置 RAMPx_DLY=1。  这使斜坡的长度加倍。

    3、 比较复杂、也可以用自己的时钟以较慢的速率从外部为其计时。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udi、

    最大 RAMPx_LEN 为65536、这意味着您只能具有此最大值 3GHz 和3.5GHz 之间的斜坡数量。 换句话说、每个斜坡的最小频率阶跃为7.629kHz。