This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:外部时钟10MHz

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1164678/lmx2594evm-external-clock-10mhz

器件型号:LMX2594EVM

大家好、团队、

您能否解释一下如何在 TICS Pro 中配置 PLL、以便 LMX2594EVM 可以接受外部10MHz 参考时钟? 当我尝试将 Fosc 字段从100MHz 更改为10MHz 时、这会导致错误。 请解释如何更改下面显示的默认配置。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您看到了什么错误? TICS Pro 错误或 EVM 失锁? 能否提供更具体的问题描述? 10MHz 是否为正弦波时钟?