This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:LVCOMS 时钟源,晶体振荡器被中断..

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/766755/cdci6214-lvcoms-clock-source-crystal-oscillator-was-break-down

器件型号:CDCI6214

您好!

我有 时钟源选择问题(REFSEL 引脚)。

当我选择 LVCOMS 作为时钟源时、晶体振荡器被分解...

是否有任何方法可以使晶体振荡器 正常工作?

Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这不是一个分压器、这是在您选择 REFP 和 REFN 时 XIN 和 XOUT 的断电振荡电路。
    当您选择 REFSEL=低电平的 XIN 和 XOUT 时、振荡器应该工作。

    REFSEL 用于在 PLL 的输入基准之间进行选择。 低电平选择上的晶体基准
    XIN。 一个高电平选择 REFP、REFN 上的差分输入基准。