This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 PLLatinum 仿真估算抖动

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/772981/jitter-estimation-using-pllatinum-sim

主题中讨论的其他器件:LMX2594

您好!

IAM 使用 PLLatinum sim 计算 PLL 中的 LPF 值。 GUI 中提到的抖动 是什么类型的抖动。 是周期抖动、rms 抖动、总抖动等 请提供建议

此外、我下载了环路滤波器计算器来计算 LPF 组件值、但 它未显示/未填充 GUI 中的实际环路 BW 和相位裕度。 在之前的软件版本中、它用于显示。 您能不能告诉我应该怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pankaj、

    您指的是哪个 GUI 和器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我指的是 PLLatinum sim。 PLLatinum sim 中 VCO 的输出最大频率为15GHz。 我正在研发14GHZ PLL 和28GHZ PLL。 我可以估算 VCO 高达15GHz 的抖动、但对于28GHz PLL 时钟、我如何估算抖动。 我的问题是否清晰。

    我要提到的另一个工具是 PLL 环路滤波器计算器。 在中,我们输入诸如、BW (是环路带宽)、FIN、Fout、R、ICP、 KVCO 及其输出 LPF 组件值以及实际值:BW 和相位裕度

    该工具无法正常工作、它不会显示 BW 和 PM 等波形图或直肠值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pankaj、

    我不熟悉环路滤波器计算器、PLL SIM 是我们正在积极使用仿真工具的工具。
    尽管 PLL SIM 是特定部件的、但您可以覆盖下拉菜单并直接键入值。
    如果您的目标是计算环路滤波器值、则可以选择任何器件、然后手动修改环路参数。
    例如、如果最大值为 下拉菜单中的 KPD 为2.4mA。 您可以通过键入10 (mA)来替换它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能否在 PLLatinum sim 软件中将 SERDES PLL 的 VCO 输出频率设置为28GHz、因为工具中的最大 VCO 值限制为15GHZ。 此外、如果无法将 VCO 输出频率设置为28GHz、则如何计算28GHZ PLL 时钟的抖动。 您是否有用于计算28GHZ PLL 时钟频率下抖动的工具?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pankaj、

    是的、您可以根据需要放置任何 VCO 频率。 没有15GHz 的最大 VCO 限制。
    如果您选择 LMX2594并告诉您 VCO 频率高于15GHz、则会让您选择该频率、但将其标记为红色、因为器件无法执行此操作、但这是器件、而不是限制该频率的工具。

    尝试使用"定制"器件、您可以输入您想要的任何内容。

    此致、
    Dean