请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 您好!
我已经设计了一个使用 LMX2594的音调发生器。 但是、音调发生器的相位噪声性能与数据表性能不匹配。
例如:对于输出功率为2dBm 的3.5GHz 载波、相位噪声性能如下所示
| 频率偏移 | 相位噪声(dBc/Hz) |
| 1kHz | 98.34 |
| 10kHz | 102.83. |
| 100kHz | -105.34 |
| 1MHz | -113.61 |
但是、下面给出了数据表性能(LMX2594数据表中的第12页)
| 频率偏移 | 相位噪声(dBc/Hz) |
| 1kHz | -106.8 |
| 10kHz | -117 |
| 100kHz | -119.7. |
| 1MHz | -130.6 |
相位噪声性能下降的原因可能是什么?
此致、
Karthik