This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2-125M:EEROM 访问发生故障

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/793427/lmk61e2-125m-eerom-access-malfunctioned

器件型号:LMK61E2-125m
主题中讨论的其他器件:LMK61E2

您好、Timothy、

感谢您的建议。 但遗憾的是、在查看所有 i2c 地址后、我们无法检测到 LMK61器件。

 

然后、我们最近使用另一个器件进行了实验、并按照您的提示进行了操作、但没有成功。 在将器件编程为200MHz 后、我们写道

R49.6 = 1然后、R49.0 = 1、

  • 这会导致在下电上电后频率没有更新。 (R48未增加)

然后我绑定了、

R49 = 0x03

  • 然后、我们发现 I2C 地址已更改(从0x5a 更改为0x7E)

在随附的 Excel 表中、我尝试在此操作期间读取所有73个寄存器。

 

我尝试多次恢复设备、但没有成功。 器件输出频率不可用;器件输出缓冲器可能会变为三态!

 

现在、我们有2个 LMK61e2器件、它们进入了一些未知状态!e2e.ti.com/.../lmk61e2-eeprom-programming-issue_5F00_2_5F00_ti.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mezbah、

    这听起来就像您需要按照8.5.5执行的操作。
    -您是否有任何编程成功?
    -您是否能够对器件进行编程、然后在不对 EEPROM 进行编程的情况下查看输出频率的更新? 为了使该输出在编程后生效、您需要设置 SWR2PLL (R72.1)= 1。

    73、
    Timothy