This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:具有 LabVIEW API 的 I2C 主器件 ACK

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/823833/usb2any-i2c-master-ack-with-labview-api

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: LMX2541

您好!

我目前正在尝试通过 I2C (不使用 EVM)与另一个器  件通信、有时我需要让主器件提供 ACK。

我目前正在 LabVIEW 中使用 USB2ANY API 包装程序、但没有任何函 数允许我进行此类低级调整。 以前有人处理过这个问题吗?

此致、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从何处可以找到适用于 USB2ANY 的 LabVIEW 驱动程序?

    感谢您的支持

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗西斯科

    您是否将 USB2ANY 与特定的 TI 评估模块配合使用? 哪一个?

    此致

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我将 USB2ANY 与 LMX2541评估模块搭配使用。

    谢谢、致以诚挚的问候

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    我很抱歉答复迟了,因为论坛上有很多帖子,我觉得这篇帖子缺失了。

    遗憾的是、我们不支持 LabVIEW。