This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:CLK 压降

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/825071/cdcm6208-clk-drop

器件型号:CDCM6208

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

当前使用 TI 的 CDCM6208时钟生成器。

但是、可以发现端口5为 USB3.0提供100MHz。 当某些电路板打开时、它将保持在99MHz 左右;当它中途打开时、频率将下降、并且它将无法恢复99MHz

我们想知道时钟频率是否不正确、有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是"它半途打开"?

    当它中途打开时、寄存器是否正确编程? 我建议比较良好启动和中途启动之间的寄存器回读。

    如果频率不正确且您已确认器件已正确编程,则可以尝试按照数据表第8.3.3节校准 VCO。

    此致、
    通道