Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, LMX2594, LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件:EK-TM4C123GXL、、 TM4C123
您好!
我们即将推出的产品之一将包括一个通过 SPI 与 LMX2594通信的 TM4C123系列微控制器。 当我在通过 MUXout 引脚进行寄存器回读时遇到问题时、我通过连接到 LMX2594EVM 的 EK-TM4C123GXL 对此进行了测试。 写入没有问题、我能够对 LMX2594EVM 进行编程并获得锁定的射频输出。
深入探究后、我发现如果我将 R57编程为0x0000、而不是数据表建议值0x0020、一切都很好。 当值为0x0020时、通过逻辑分析仪观察到的 MISO 数据脉冲更窄。 EK-TM4C123GXL 上的 SPI 以125kHz 的频率运行、就像在 Reference Pro 上一样。 我可以在最大1MHz 下成功运行 SPI、这很可能是因为通过跳线进行的连接不是很理想。
我知道 R57在数据表中被标记为保留、但我希望了解有关该寄存器及其功能的更多信息。
谢谢、
Ayush