This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5100:计数器复位

Guru**** 1396440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/823487/tpl5100-counter-reset

器件型号:TPL5100
主题中讨论的其他器件:TPL5000

你(们)好  

我们观察到、即使 提供了 DONE 信号、TLV5100的 DRV 信号仍会出现。  

TLV5100中的计数器是否在提供 DONE 信号且 DRV 计数器再次开始计数后复位?

DONE 信号对 DRV 信号的影响是什么?

此致、

普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    DRV 始终在周期结束时切换。  如果 DONE 有效、DRV 将提前切换。  DONE 不会停止和/或清除计时器、它会在计时器到期之前停止 DRV。  计时器始终处于激活状态并进行计数。

    如果您不希望 DRV 切换、那么也许您应该考虑使用 TPL5000这样的看门狗计时器。

    此致、