请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 您好!
如果要将 LMX2594用作固定的10GHz 源、仅提供一个输出- RFoutB、请针对以下问题提供建议:
- 将50欧姆上拉电阻器连接到每个 RFoutA 输出是否正确?
- 要在单端输出模式下使用 RFoutB、是否需要将一个50欧姆的上拉电阻器连接到每个 RFoutB 输出?
- 是否可以通过单端125MHz XO 参考和6dBm 信号电平(饱和)馈送输入信号? 如果是-未使用的 OSCin 输入是如何终止的?
谢谢