This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:输入时钟支持

Guru**** 1257150 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, CDCM6208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/821793/cdce62005-input-clock-support

器件型号:CDCE62005
主题中讨论的其他器件: CDCM6208

您好,

CDCE62005或 CDCM6208是否支持单端 CMOS 时钟输入50.4Mhz。

此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些器件是否可在出厂时编程为定制频率并提供。

    输入

    CMOS

    SE

    50.4Mhz

    3.3V

    输出  

     

     

     

     

    LVCMOS

    GTX_CLK

    SE

    125MHz

    /1.8V/2.5V

    LVDS

    DIFF_SYS_CLKP/N

    差动

    100MHz

    1.8V

    HCSL

    SD_REF_CLKP/N

    差动

    100MHz

    1.8V

    LVCMOS

    以太网 IC

    SE

    25MHz

    1.8V

    HCSL

    FPGA /SERDED

    差动

    100MHz

    1.8V

    LVPECL

    核心 CLKP/N

    差动

    100MHz

    1.8V

     

    此致、

    迪维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divy、

    CDCE62005可接受高达250MHz 的 LVCMOS 格式输入。

    请参阅数据表中的表6.5。

    CDCE62005具有内部 EEPROM、用于在系统级测试期间进行自定义编程。

    如果您询问的是具有预编程 EEPROM 的定制器件、这也适用于更高容量的应用。

    此致、