Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2595 大家好、我正在开发频率合成器、以便使用 LMX2595 IC 生成17GHz +/- 100MHz 频率。 有人能帮我编程 VCO 和相位检测器反馈路径中的分频器、以及选择控制器来编程 LMX2595 IC 数据表中提到的控制器寄存器值吗?
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Singam、
请使用 TICS Pro 帮助您生成所有寄存器设置、您还可以在.txt 文件中导出寄存器值。
我们对 MCU 没有偏好、以下是 TI 的 MCU 产品系列: http://www.ti.com/microcontrollers/overview.html