This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:Raspberry PI 编程 LMX2594EVM

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/818427/lmx2594evm-raspberry-pi-programming-lmx2594evm

器件型号:LMX2594EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMX2594USB2ANY

您好!

我正在尝试使用 Raspberry PI 对 LMX2594EVM 进行编程、您能不能告诉我一个简单的示例、在该示例中、我可以写入3个字节并从 R0或任何寄存器读回数据进行测试?

非常感谢

阴凉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shady、

    有关如何在线设置 Raspberry Pi 上的 SPI 的示例有数十个。 我将从 这里开始(C 库)从这里开始(python 教程) (以及 pyspithon 开发模块的文档)

    从这里、您可以尝试使用数据0x2519写入寄存器 R0x00。 这会将 MUXout 引脚设置为读回模式、并将 LMX2594断电。 您应该能够观察到 LMX2594的电源电流立即下降、降至大约2-3mA。 SPI 内核在断电时工作、因此您也可以读回寄存器 R0x00的值以确认写入成功。

    该数据表包含 SPI 时序图和逻辑电平、用于将 LMX2594连接到 Pi 的引脚图、编程序列建议以及包含用户可编程设置说明的完整寄存器映射。 我们还为 LMX2594提供了 TICS Pro 寄存器编程软件、该软件将用户友好型 GUI 中的许多寄存器设置进行了上下文关联、以更好地说明它们控制的内容以及设置如何交互。 USB2ANY 编程器不需要显示不同寄存器设置和所需配置之间的逻辑相关性、我发现 TICS Pro 的可视化演示比寄存器映射更加直观。

    此致、