This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:为未定义的地址写入数据

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, CODELOADER, CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/805467/lmk03328-writing-data-for-undefined-address

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件: CODELOADERCDCI6214

大家好

您是否介意我们询问 LMK03328的 IFF?

当我们将 TIC_PRO 应用与 LMK03328配合使用时、输出包含未定义地址的数据、如下所示;
(※这些数据是示例)


我们希望确认为未定义的地址写入数据。

哪一项是正确的?
使用 TIC_PRO 的输出写入具有序列(连续)的数据
2.写入除未定义地址外的数据

然后、如果使用 Code Roder、  它是否 与使用 TIC_PRO 相同?  

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用 TICSPro 对 LMK03328进行编程、这些寄存器将不会受到干扰。

    这些寄存器是只读寄存器、因此向它们写入数据不应成为问题、但最好避免。

    建议所有用户切换到 TICS Pro。 但是、CodeLoader 还应以相同的方式处理寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu San

    非常感谢您的回复。

    这些寄存器是只读寄存器、因此向它们写入数据不应成为问题、但最好避免。
    ->好的,我们得到了它,但是 TICS Pro 会生成未定义地址的数据,为什么 TICS Pro 会自动生成这些数据?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对以下陈述感到困惑:"生成未定义地址的数据、为什么 TICS Pro 会自动生成这些数据"

    请您详细说明一下。

    您指的是哪些寄存器? 制作数据意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu San

    非常感谢您的回复。
    很抱歉、我们的解释会让您感到困惑。

    以下地址在数据表中是不可调的。
    地址: 0x05
    0x08、0x1A、0x30、0x57、0x6A0x74、 0x790x82、0xA9、0xAC、 0xAD

    但是、这些地址的 TICS Pro 产品数据会自动发送。
    当然、我们得到 的是"寄存器是只读寄存器、因此向它们写入数据不是一个问题、但最好避免。"

    "但最好避免"

    ->如果这些 寄存器 未被解压, 我们 就不明白  为什么 TICS Pro 会显示数据和产品。
        我们想知道它的真号。


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、您好!

    感谢您询问有关此问题的更多信息、我在最后一个答案中发现了错误。 上述寄存器为“保留”,其中一些是只读的,有些是 R/W 这些寄存器可能已在设计阶段用于设置某些常量/调试等 请勿写入这些寄存器。

    "某些器件寄存器和位是保留的、这意味着它们不能从其默认复位状态更改。" 数据表中的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu-San、

    我的请求是不要在下一个更新版本的 TICS-Pro 软件中显示隐藏的寄存器信息。

    -用户可以从原始寄存器页面看到或访问隐藏的寄存器。
    -以.TCS 文件格式保存设置或以.txt 文件格式保存寄存器信息时、将显示隐藏的寄存器。
    -加载寄存器信息或.TCS 文件时,TICS-Pro 将写入所有寄存器,包括隐藏的寄存器。

    大多数客户的编程方式与 TICS-Pro 的编程方式相同。
    无法区分 TICS-Pro 中显示的默认寄存器值是否正确、因为没有为隐藏的寄存器描述默认值、用户可能会对设置进行编程。

    我还要求 GUI:如果 LMK03328具有与 CDCI6214类似的向导、我将不胜感激。
    这使我们能够非常轻松地设计 PLL。
    LMK03328是一款性能优异的器件、但许多用户在 PLL 设计过程中感到困惑、并对使用该器件犹豫不决。

    此致、
    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的注意事项 Kawai-San。