请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK62A2-200M LMK62A2数据表中给出了 RMS 相位抖动、测量范围为12kHz–20MHz。 我有兴趣了解20MHz 以上的相位噪声特性。 该器件是否有功率频谱密度图显示20MHz 以上频率下的相位噪声特性? 如果未提供 PSD 图、您能否至少提供20MHz 至200MHz 的典型相位噪声水平? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LMK62A2数据表中给出了 RMS 相位抖动、测量范围为12kHz–20MHz。 我有兴趣了解20MHz 以上的相位噪声特性。 该器件是否有功率频谱密度图显示20MHz 以上频率下的相位噪声特性? 如果未提供 PSD 图、您能否至少提供20MHz 至200MHz 的典型相位噪声水平? 谢谢你。