请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK62A2-200M 大家好
参考以下客户反馈、数据表似乎有点误导:
OE 1 LVCMOS 输出使能(内部上拉)。 当设置为低电平时、输出对被禁用并设置为高阻抗。
读为:OE 应连接至 VCC 以启用器件?
请澄清。
此致
Ueli
----------------------------------
我们在构建的新电路板中安装了振荡器 LMK62A2-200m。 我们未连接 OE 引脚1、因为数据表显示存在内部上拉电阻器。 但是、当引脚1悬空时、没有输出。 当我们将 OE 拉至3.3V 时、振荡器输出处于活动状态。 这是已知问题吗? 数据表上是否有错误、或者我们的板上是否有其他问题?