This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:我想手动插入 VCO 噪声、但软件不允许我这么做。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/799087/pllatinumsim-sw-i-want-to-insert-vco-noise-manually-but-software-not-allowing-me-to-do-it

器件型号:PLLATINUMSIM-SW
主题中讨论的其他器件:LMX2594

您好!

我想在 PLLATINUM-SW 中为 LMX2594器件插入 VCO 噪声、当点击 VCO 噪声部分的使用指标时、无法输入值。

随附的软件快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinayak、

    对于 LMX2594、集成了 VCO、因此我们不希望用户更改 VCO 噪声指标。 但是、您仍然可以导入 VCO 噪声曲线(我认为是这样)。 如果您想使用自定义版本、请参阅以下文章 :e2e.ti.com/.../741951

    此致、
    Hao