This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:手动斜升-如何重置为初始值?

Guru**** 2813465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/832152/lmx2595-manual-ramping---how-to-reset-to-initial-value

器件型号:LMX2595

我正在尝试执行手动斜坡(15至16.6GHz、133.33MHz 步长、每步重校准)。  使用触发器 A = RampClk 上升沿且 RAMP0_NEW_TRIG =触发器 A、这对于第一个斜坡是正常的。

我的问题是如何将斜坡重置回14GHz。  启用 RAMP0_RST 会使斜坡根本不起作用(这是有道理的-数据表显示 RAMP0_RST 只能在自动模式下使用)。

明显的方法是将 RAMP1设置为步长-133.33MHz、并提供返回起始频率所需的 RampClk 边沿数、 但这在出现 RampClk 干扰时不提供保护-频率将永远关闭一步。

我还可以使用 SPI 命令重置所有内容、但我更希望不必花费太长的时间来重置斜坡。

我是否可以通过切换 RampDir 等方式将其设置为将斜坡重置回其原始频率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您能否使 RAMP1 =-1.6GHz、以便一次性跳回15GHz?