This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:谐波抑制

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/831063/lmx2582-harmonics-supression

器件型号:LMX2582

您好!

我只想知道如何进一步降低 LMX2582产生的谐波。

我生成的信号范围为950MHz 至1450MHz (正弦)。

我已将第一个分频器设置为2以减少第二谐波、但我的第三谐波将达到4dBc、但未根据数据表进行抑制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    一旦分频器接合、第三谐波将不会良好、因为分频器的输出是方波。

    为了抑制谐波、我们必须使用外部低通滤波器。