请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 你(们)好。
我对 CDCI6214上 XO 的晶体要求有疑问。
客户希望使用 ABM8W-25.0000MHZ-6-D1X-T3。 如果我看一下这个晶振的驱动电平、它的典型值为10uW、最大值为100uW 如果我查看 CDCI6214数据表、Pxtal 会显示最小100uW 我是否假设 CDCI6214的驱动电平将至少为100uW、并且由于这是晶体上的最小值和最大值、因此我们有可能会对其进行过驱? 看起来我们可以将其驱动到低于100uW 的水平、因此我只想确认该晶体是否可以与 CDCI6214配合使用。 谢谢!