This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:启动功能

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/828396/tpl5010-start-up-function

器件型号:TPL5010

您好、E2E、

我们希望使用 TPL5010来设计电路。

我们是否使用 DELAY/M_RST (pin3)作为使能引脚来触发 IC 正常工作?

如下所示:
如果引脚3连接到 VDD -请勿工作

引脚3连接到电阻器与 GND -开始计数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    数据表首页显示了典型应用。  DELAY/M_RST 引脚不用作使能引脚、但可以用作复位引脚。

    引脚3不应永久直接连接到 VDD、否则 TPL5010将不会计数。

    引脚3和接地之间的电阻器设置时间周期。

    该器件首先测量连接到引脚3的电阻器、如果引脚3连接到 VDD、则该器件不测量电阻。

    此致、