This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:PLL1的 FPD 限制

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/841199/lmk04828-fpd-of-pll1-limit

器件型号:LMK04828

大家好、

在 LMK04828设计中、我们尝试 适应多个输入基准和反馈频率、并将 PLL1的 FPD 设置为10kHz。 但我们很难锁定 PLL1、 如果 FPD 更改为~1MHz、相同的环路滤波器设置可以锁定 PLL1。

 随附了"PLLatinum Sim"工具中 PLL1环路滤波器的计算、并随附了 TICO Pro 文件。

您能帮我们提供案例的稳定环路滤波器设置建议吗? 我们需要确定 PLL1的 FPD 是否可执行10kHz。

谢谢、

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    在较低的 FPD 频率下锁定困难的一种可能性是电荷泵可能受到 VCXO 输入泄漏的影响。 仿真屏幕截图中的电容器值相对较小、因此很容易受到泄漏的影响。 如果您必须在低 FPD 频率下运行、则最好使用支持更大电容器的环路滤波器;考虑在不固定"强制组件值"框中 R2值的情况下重新设计环路滤波器、并接受低得多的环路带宽(< 25Hz)。 通过运算放大器或其他高阻抗、低输入偏置电流缓冲器来缓冲 VCXO 控制电压也会有所帮助。

    您在 TICS Pro 中使用的输入时钟频率为10MHz 和156.25MHz、在1.25MHz 时具有最大的常见系数。 是否有另一个未显示的输入时钟、这进一步限制了 FPD = 10kHz? 如果没有、我建议使用 FPD = 1.25MHz。 较高的 FPD 允许增大环路滤波电容器、即使对于窄环路带宽(100Hz)也是如此、这降低了电荷泵泄漏的敏感性。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我们期望使用嵌套 0 dealy 模式、其中 SYS_REF=7.68MHz 作为反馈、这就是为什么我们必须将 PLL1的 FPD 设置为10kHz 以下 的原因。

    我按照您的建议、重新计算了具有 PLL1环路的环路、如下所示:

    C1=5.6nF、C2=2200nF、R2=470k Ω。

    我在  电路板上尝试了新值、似乎与以前的滤波器值相同。 如果 FPD = 10kHz、PLL1无法锁定、但在 FPD = 1.25Mhz 时锁定。

    如果除了环路滤波器值变化之外还需要额外的缓冲器、我们可能需要考虑 FPD 低限>=1MHz。

    谢谢、

    Jin

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    PLL 实际上是锁定的、但不符合报告精度要求。 请参阅 LMK04828数据表中的公式3:

    输入频率精度(ppm)= 1e6 * PLLx_WND_SIZE * FPDx / PLLx_DLD_CNT

    默认 EVM 配置设置 PLL1_WND_SIZE = 43ns、PLL1_DLD_CNT = 8192。 当 FPD1=10kHz 时、输入频率精度必须为0.05ppm。 很可能、PLL 无法按照这一严格的要求报告锁定情况。

    您的 PLL1_WND_SIZE 值是否适用于此低 FPD 频率?

    此致、