This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:窄环路和宽环路滤波器的设置-# 39;s BW。

Guru**** 2539070 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/842583/lmx2571-settings-for-narrow-and-wide-loop-filter-s-bw

器件型号:LMX2571

您好!

我在电路板上使用 LMX2571时遇到 FSK 调制问题。

我想使用 FSK 调制两种链路速率:345kbps (频率偏差= 90kHz)和1.1Mbps (频率偏差400kHz),采用同一环路滤波器的外部组件 C1、C2、R2。 对于外部组件 C1、C2、R2的所选值、345kbps 的链路速率正常工作。 链路速率1.1Mbps 无法正常工作。 我尝试使用内部 LMX2571的设置使环路滤波器 BW 更宽、但没有成功。 为了以1.1Mbps 的链路速率工作、我们需要环路滤波器 BW 800 kHz。

对于 LMX2571所使用的集成式环路滤波器的第四极点、我们拥有:

PCB 上环路滤波器的外部参数:

C1 = 0.68nF;

C2 = 4.7nF;

R2 = 0.68k;

内部 LMX2571的环路滤波器参数:

C3 = 0.05nF -恒定;

C4 = 0.1nF–常量;

寄存器6:LF_R3 = 0.8k、范围为0.4571k - 3.2k;

寄存器7:LF_R4 = 0.8k、范围为0.4571k - 3.2k。

对于链路速率1.1Mbps,您建议使用 LMX2571的哪些设置? 我更喜欢使用相同的外部组件以345kbps 和1.1Mbps 的链路速率工作,只需更改 LMX2571的内部设置即可。

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我想内部的3极和4极滤波器设置可能不足以显著改变环路带宽。

    我建议使用两种不同的电荷泵电流设置。 例如、如果电荷泵电流加倍、环路带宽将(几乎)加倍。