This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:FOD 计算

Guru**** 2588655 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/812029/cdci6214-fod-calculation

器件型号:CDCI6214

我想使用 CDCI6214并有一些问题 :d/s 提到 FOD 计算文档,但我们找不到这方面的任何信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在私人消息中分享更多信息。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 感谢您的回复

    我想 通过配置寄存器自行设置时钟输出,但我不知道如何进行 FOD 计算, 我找不到任何关于 FOD 计算的信息。

    您对 FOD 计算有什么了解吗?  如果你有 任何关于 FOD 计算的其他文件/方式: 请你分享!

    谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向您发送了一封私人邮件。 让我们离线继续本次讨论。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以加入此私人消息、因为我面临相同的问题?

    对于某些 IOD、并非所有 FOD 都生成正确的频率。

    我们使用2个输出时钟、IOD/FOD 的同一组合在第一个输出上工作、而不是在另一个输出上工作、反之亦然。

    即使在生成正确频率的电路板上 、抖动也非常糟糕、导致我们的设计出现故障。

    我们已经在20个电路板上对其进行了测试、而问题发生在4个以上的电路板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我将关闭此主题、但会向您发送一条私人消息。

    此致、
    通道