This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:是否需要 Priref 和 secref 输入占空比?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/813598/lmk05318-priref-and-secref-input-duty-cycle-requirements

器件型号:LMK05318

您好!

LMK05318的输入频率(priref 和 secref)是否有一系列可接受的占空比?  即从10%到90%?  或者它是否必须为50%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     BasedHello、

    PRIREF 和 SECREF 的占空比并不重要、因为这些输入是边沿检测。

    此致、

    Liam