This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214是否有任何关断序列?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/812482/cdci6214-is-there-any-power-off-sequence-for-cdci6214

器件型号:CDCI6214

您好!

我想问一个关断序列的问题。

CDCI6214是否有任何关断序列标准?

我之所以提出这一要求、是因为数据表中没有关于断电顺序的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDDREF 为数字域供电、而 VDDVCO 为 VCO/PLL 供电。 VDDREF 和 VDDVCO 必须连接到相同的电压。 VDDO12和 VDDO34为输出供电。

    您可以在关闭 VDDREF 和 VDDVCO 之前为 VDDO12和 VDDO34供电。 同时将其断电也是可以的。

    此致、
    通道