请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 我只需要在两个输出上使用单端时钟、但我想使用一个时钟输出将 CMOS 输出用于两个同相单端、这是可行的吗?
从第77页开始、ch3_CMOS_POL 看起来就像我想要的那样、但我想确保我理解极性描述的含义-
| 6-5. | CH3_CMOS_POL | R/W | 0h | 输出 CMOS 缓冲器极性的可编程性。 0h = P+ N+ 1h = P+ N– 2h = P–N+ 3h = P–N– |
该寄存器中的1h 是否意味着负输出被反相、因此两个输出将同相并共用同一个时钟但被单独驱动?