This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Micro Crystal 的替代产品

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000, TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/808868/alternative-to-micro-crystal

主题中讨论的其他器件:BQ32000TPL5010

大家好、团队、

我在客户的新项目中发现了一个替代竞争对手的好机会。 他们目前正在使用 RV-1805-C3

我尝试从我们的产品系列中查找器件、但无法做出决定。

如果有的话、您能建议一个替代方案吗?

提前感谢您的支持。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我最推荐的是 BQ32000

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的建议!

    您是否知道我们是否有任何功耗大约为 nA 的器件? 在我们正在开发的应用中、我们必须保证超级电容器电源、因为在电网发生电源故障时、有一个相当严格的标准。

    请告诉我您的想法、

    谢谢、此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    遗憾的是、我们没有功耗为 nA 的 RTC。 您可以使用 TPL5010等纳瓦级计时器来降低系统功耗、纳瓦级计时器器件消耗纳安级电流。

    此致、
    通道