This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1216:CDCLVD1216传播延迟与温度性能间的关系

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1216
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/809200/cdclvd1216-cdclvd1216-propagation-delay-vs-temp-performance

器件型号:CDCLVD1216

嗨、大家好

我需要 CDCLVD1216传播延迟与温度性能。

非常感谢您尽快为我提供有关传播延迟与温度的测试数据

谢谢

广义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够找到 CDCLVD1216的一些数据。 但愿这对您有所帮助。

    均值
    温度 -40C -40C -40C 25°C 25°C 25°C 85°C 85°C 85°C
    T_PD (ps) 1685.29 1614.88 1526.66 1786.60 1710.58. 1621.39 1938.23. 1858.43. 1764.43

    标准偏差
    温度 -40C -40C -40C 25°C 25°C 25°C 85°C 85°C 85°C
    T_PD (ps) 60.19. 54.42. 51.39. 63.48. 58.80 56.89 68.12. 62.30. 60.86

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lane

    感谢您的快速响应

    广义