This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:分数模式下 LMX2594的 FOM 本底噪声

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/807979/lmx2594-the-fom-noise-floor-of-lmx2594-in-fractional-mode

器件型号:LMX2594

您好、尊敬的 TI 朋友:

从数据表中我们知道、整数模式下 LMX2594的 FOM 为-236dBc/Hz、在 Frac-N 模式下、它保持相同的性能或会比-236dBc/Hz 更差?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在整数模式和分次模式下、我们不会指定不同的 FOM、因为它们是相同的。 如果您使用非常高的随机化/抖动、您可能会看到 PLL 平坦相位噪声增加、但这实际上是随机杂散能量。 平坦的 PLL FOM 始终相同。

    此致、

    Hao