This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2至4差分转2.5V/3.3V

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/840152/2-to-4-differential-to-2-5v-3-3v

主题中讨论的其他器件:CDCLVP1204

您好、E2E、

您是否有部件" 2:4差动转2.5V/3.3V LVPECL/ECL 扇出缓冲器"。

输入 OSC:100M 25ppm 3.3V

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    这话是什么意思?

    - 2输入至4输出

    -差分输入

    - LVPECL 输出

    您可以尝试 CDCLVP1204、它接受 SE 或 Diff 输入。