This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:输出功率规格

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/838085/lmx2594evm-output-power-specifications

器件型号:LMX2594EVM

您好!

我想请求有关此评估板性能的更多信息(来自产品数据表中提供的信息)。

具体而言、您是否有有关在4GHz 固定频率(或4GHz 范围)下输出功率相对于温度变化的数据。 此外、在固定温度和频率下(例如25 C 的室温和4GHz 的频率)、输出功率的最大预期变化/误差是多少。 如果可能、包含此信息的图表将非常有用。

感谢你的任何帮助。

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    作为输出频率的函数、输出功率相对于温度的变化

    这是第16页的图19。  也许您希望温度超过-40、25和85的产品、但我们没有这样的产品。

    最大预期输出功率变化

    我们不保证输出功率、因此避免使用"最大"一词。   话虽如此,我们可以这样说:

    数据表典型曲线显示了温度和频率的变化

    根据转角批次数据、查看2.4、5、7、9、10和13 GHz 下的快速和慢速批次的差异、我看到13 GHz 以下所有频率的最坏情况变化小于0.4 dB。  在13GHz 时、我看到了1.5dB。  注意在我们的数据表中、我们在图19注释中给出了从13.3 GHz 到14.3GHz 的具体注释、因此它可能接近13-14 GHz 范围、而这一范围更重要。

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    感谢您的回答。

    实际上、我查看了数据表中的图19、但希望温度更高。 可能是类似的图、但用温度和表示不同频率的一条或多条曲线替换 x 轴。 您是否有类似这样的产品?

    2.虽然您不保证输出功率、但有关低于13GHz 频率的0.4dB 最差变化的信息确实很有帮助、谢谢。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    实际上、我们没有使用较小的温度阶跃来实现它。  我们的特征只是几个温度。

    2.很高兴这能提供帮助。

    此致、
    Dean