主题中讨论的其他器件:冲击
我正在查看外部电压瞬变、例如施加到输出引脚的雷击。 输出引脚在不对器件造成永久损坏的情况下可以承受的最大绝对电压是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Yoshvany、
从您的问题中、我假设输出引脚通过连接器和电缆离开印刷电路板。 连接器和电缆可能会受到浪涌、ESD 和间接雷击的影响。 显然、直接雷击输出引脚将会造成严重的永久性损坏。
输出电压必须始终处于电源轨范围内。 如果输出超过电源轨、寄生输出引脚电流将流动、并且某些未指定的(因为我不知道)电流可能会导致永久性损坏。 造成损坏的电流大小随施加的应力曲线、应力持续时间甚至电路板布局而变化。 包括0V (OFF)在内的较低电源电压更具弹性、因为数据表"表2"也会间接地给出建议。 数据表图27中的组件是一个很好的起点。
Yoshvany、
放电引脚为开漏引脚、因此其电压不受 VDD 电源的限制。 所有其他引脚电压都受 Vdd 限制、因为有从其他引脚到 VDD 的电流路径。 VDD 也可能增加。 同样、任何相对于 GND 引脚为负的引脚都有一条流向 GND 的电流路径、并打开也可以从 VDD 获取电流的晶体管。
图6显示了输出高阻抗、但这不适用于电源轨之外的输出电压。 我可以在下周进行电源轨以外的快速输出脉冲测试、并分享测试结果。 这将是样本数据、可能不会反映人口绩效。 计划的 VDD 电压是多少?