请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03328 大家好、
我的客户正在使用 LMK03328进行设计、并通过我们的 webench 运行仿真、如下图所示。
他们是否应将 VCO1设置为4884MHz?
他们在下面的网站上计算了环路滤波器参数、结果 与我们完全不同。
他们想知道如何设计它吗?
感谢你的善意帮助。
https://www.changpuak.ch/electronics/pll_loopfilter_calc.php