This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:离散锁定时间计算和 OSC 相位噪声加载时出现错误和崩溃

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/835452/pllatinumsim-sw-errors-and-crashes-upon-discrete-lock-time-computing-and-osc-phase-noise-loading

器件型号:PLLATINUMSIM-SW
Thread 中讨论的其他器件:LMX2492

尊敬的所有人:

当我尝试使用离散 LT 功能获得精确锁定时间时、PLLatinumSIM (v.1.5.3.0)遇到一些问题。 提示我输入错误消息的过程如下:

  1. 打开软件后、我选择 LMX2492作为 PLL 模型。
  2. 我选择"Feature Level = Advanced"
  3. 我直接转至锁定时间选项卡并选中"显示离散模型"、然后按"计算离散 LT"。 我将所有默认值保持不变。
  4. 我得到一个未处理的异常错误窗口、其中显示了该消息底部的调试信息

除了这个问题、我还在将 OSC 相位噪声指标加载到程序中遇到了困难。 有一点是、我尝试对一些非晶体振荡器的 OSC 建模、因此、当我在程序中输入相位噪声指标时、我得到一个黄色框、指示这些值违反3点模型假设。 我尝试加载相位噪声数据.txt 文件、软件显示"Data Loaded"、但在相位噪声图中未正确显示 OSC 相位噪声。 我尝试加载到程序中的相位噪声数据如下:

1000、-98.00
4000、-98.00
6000、-95.00
10000、-105.00
40000、-120.00
100000、-120.00
1000000、-130.00
10000000、-135.00

锁定时间计算未处理异常的调试信息:

Consult el final de este mensaje para obtener más detalles sobre cómo inocar a la depuración ó n
JIT) en lugar de a este cuadro de diálogo ó n。

******** 发短信到 de la excepción ********
System.NullReferenceException:变量 de objeto o de bloque,没有 establecida。
  EN Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Symbols.Container..ctor(Object 实例)
  EN Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateGet(Object 实例、类型、字符串 MEMBERNAME、Object[]参数、String[] ArgumentNames、 type[] TypeArguments,布尔[]回写)
  EN TIPLLatinumSim.CalculateLockTime.GraphLockTime_Discrete (TIPLLatinumForm& Fram、LockTimeParameters& ltparameters、LoopFilter& filter、Object& LockTimeSheet)
  EN TIPLLatinumSim.TIPLLatinumForm.CalculateLockTime (对象锁定时间表)
  EN TIPLLatinumSim.TIPLLatinumForm.CalculateDiscontinLTButton_Click (对象发送器、EventArgs e)
  EN System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  EN System.Windows.Forms.button.OnClick(EventArgs e)
  en System.Windows.Forms.button.OnMouseUp(MouseEventArgs meven)
  en System.Windows.Forms.Control.WMMOUUp (Message & m、MouseButtons 按钮、Int32次点击)
  en System.Windows.Forms.Control.WndProc (消息和 m)
  EN System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc (消息和 m)
  en System.Windows.Forms.button.WndProc (消息和 m)
  EN System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage (消息和 m)
  EN System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc (消息和 m)
  EN System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback (IntPtr HWND、Int32 msg、IntPtr wparam、IntPtr lparam)


******** 恩萨波拉多斯卡格多斯*****
mscorlib
   versión del ensamblado:4.0.0.0
   versión Win32:4.7.3416.0由 NET472REL1Last_B 构建
   μ Código 基础:文件:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
--------------------------------------
TIPLLatinumSim
   versión del ensamblado:1.5.3.0
   versión Win32:1.5.3.0
   Código 基础:文件:///C:/Program%20Files%20(x86)/Texas %20Instruments/PLLatinumSim/TIPLLatinumSim.exe
--------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
   versión del ensamblado:10.0.0.0
   versión Win32:14.7.3056.0由 NET472REL1构建
   μ Código 基础:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
--------------------------------------
系统
   versión del ensamblado:4.0.0.0
   versión Win32:4.7.3416.0由 NET472REL1Last_B 构建
   μ Código 基础:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
--------------------------------------
系统核心
   versión del ensamblado:4.0.0.0
   versión Win32:4.7.3429.0由 NET472REL1Last_C 构建
   μ Código 基础:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
--------------------------------------
System.Windows.Forms
   versión del ensamblado:4.0.0.0
   versión Win32:4.7.3324.0由 NET472REL1Last_C 构建
   μ Código 基础:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
--------------------------------------
系统工程图
   versión del ensamblado:4.0.0.0
   versión Win32:4.7.3056.0由 NET472REL1构建
   μ Código 基础:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
--------------------------------------
系统配置
   versión del ensamblado:4.0.0.0
   versión Win32:4.7.3056.0由 NET472REL1构建
   μ Código 基础:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
--------------------------------------
System.XML
   versión del ensamblado:4.0.0.0
   versión Win32:4.7.3056.0由 NET472REL1构建
   μ Código 基础:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
--------------------------------------
System.Runtime.Remoting
   versión del ensamblado:4.0.0.0
   versión Win32:4.7.3056.0由 NET472REL1构建
   μ Código 基础:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
--------------------------------------
System.Windows.Forms.DataVisualization
   versión del ensamblado:4.0.0.0
   versión Win32:4.7.3056.0
   μ Código 基础:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.DataVisualization/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Windows.Forms.DataVisualization.dll
--------------------------------------
System.Windows.Forms.DataVisualization.Resources
   versión del ensamblado:4.0.0.0
   versión Win32:4.7.3056.0
   μ Código 基础:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.DataVisualization.resources/v4.0_4.0.0.0_es_31bf3856ad364e35/System.Windows.Forms.DataVisualization.resources.dll
--------------------------------------
系统数据
   versión del ensamblado:4.0.0.0
   versión Win32:4.7.3260.0由 NET472REL1Last_C 构建
   μ Código 基础:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
--------------------------------------
可访问性
   versión del ensamblado:4.0.0.0
   versión Win32:4.7.3056.0由 NET472REL1构建
   μ Código 基础:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
--------------------------------------
Microsoft.VisualBasic.Resources
   versión del ensamblado:10.0.0.0
   versión Win32:14.7.3056.0由 NET472REL1构建
   μ Código 基础:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/v4.0_10.0.0.0_es_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll
--------------------------------------
System.Windows.Forms.Resources
   versión del ensamblado:4.0.0.0
   versión Win32:4.7.3056.0由 NET472REL1构建
   μ Código 基础:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_es_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
--------------------------------------
mscorlib.resources
   versión del ensamblado:4.0.0.0
   versión Win32:4.7.3056.0由 NET472REL1构建
   μ Código 基础:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_es_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
--------------------------------------

******** depuración JIT ********
para habilitar la depuración ó n JIT just in time (JIT),el archivo de configuración ó n de esta
aplicación o equipo (machine.config)设计器
valor jitDebugging establecido en la sección ó n system.windows.forms。
La aplicación è s tambi é n se debe compilar con la depuración è re
能力

POR ejemplo:


   


cuando est é habilitada la depuración JIT、cualquier excepción no controlada
Se enviará al depurador JIT registrado en el equipo
En lugar de controlllo mediante el cuadro de diálogo ó n。

部分信息以西班牙语显示、因为这是我的系统语言。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我按照您的步骤操作锁定时间、没有遇到任何问题。 也许您可以尝试将 PC 语言设置为英语、然后重试。

    要加载相位噪声数据、txt 文件的格式不含逗号。 例如、

    1000-98.00     
    4000    -98.00
    6000    - 95.00

    您可以使用"tab"分隔列。