This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01020:寄存器不匹配

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK01020, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/852058/lmk01020-register-mismatch

器件型号:LMK01020
主题中讨论的其他器件: LMK04828

您好、E2E、

美好的一天!

我有一位客户的寄存器值不匹配(与数据表相比)。 寄存器 R2至 R7的 A3-A0上不匹配。 根据我所知、这些位用于寄存器地址字段。 这些值是否有可能改变? 下面是客户的 A3-A0位的 R2至 R7寄存器值。

R2:0000
R3:0110
R4:0000
R5:1011
R6:0000

期待您的回应。

谢谢、此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我不希望地址值发生变化。 我将进一步调查、并告诉您是否发现任何问题。

    观察到其他保留寄存器值发生变化的客户是否在变化? 如果您共享、我可以查看客户的寄存器设置。

    客户是在单个器件还是多个器件上观察到这一点?

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    这是我的客户的读数。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    客户是在单个器件还是多个器件上观察到这一点? 我想知道这是否是单单元缺陷。

    我还想知道它是否是有效的读数。 根据提供的读数、所有这些位置中的数据都是相同的、只是地址发生了更改。 您能否共享客户的配置?

    当您尝试将客户所需的配置写入寄存器时会发生什么情况?

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    从我所读的内容来看、您认为我从 HW 读取了该值。 情况并非如此。 我甚至没有连接任何硬件。 我只需将 TICS 工具用作 GUI、即可生成包含所有寄存器值的配置文件。 已添加到此线程的屏幕截图是在我在 GUI 中输入了所有设置但没有进行任何硬件交互之后进行的。

    这对我来说似乎是一个纯粹的软件问题。 看起来 TICS SW 只是将错误的寄存器地址放入 LMK01020的最低四位(即寄存器地址)中。 您能否检查一下情况、让工程人员在下一个版本的 TIC 中解决这个问题?

    此致、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    感谢您的解决、我认为您正在与一些硬件通信。

    我无法复制、但这需要进一步调查。 我们将调查并计划为下一次更新进行修复。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我无法重现"的确切含义是什么? 我很难相信这一点、因为绝对不需要任何讨论设置。

    只需执行以下步骤:

    1.启动 TICS (v1.6.10.0)

    2.选择 Device > Clock Distribution with Divider > LMK010x0 > LMK01020

    3.打开"原始寄存器"  

    您应该会看到错误的地址。 请参阅随附的屏幕截图。

    如果您真的无法重现问题、请向我发送一张屏幕截图、说明您按照这些步骤所看到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    这是屏幕截图。 我还尝试写入这些位、但无法更改它们。 我在 Win10 Pro 64位上使用相同版本的 TICS Pro。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪... 您可以尝试在 LMK04828和 LMK01020之间来回切换吗? 我经常使用这两个器件、因此在这两个器件之间切换可能会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在这两个配置文件之间切换、但原始寄存器不会改变。 我不知道问题是什么、但我们将对此进行研究。

    此致、
    通道