This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:可创建100MHz 至350MHz 频率斜升的宽带 VCO

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/849101/lmx2592-wideband-vco-which-can-create-a-frequency-ramp-from-100mhz-to-350mhz

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件: LMX2572

大家好、

我想问一下、我们是否有 射频 PLL 和合成器产品可在100MHz 至350MHz 之间实现频率斜升、或者我们客户的这一请求是否可以获得我们的可用 TI 产品?

客户首先询问 LMX2592是否可以这样做、但我发现该器件没有频率斜升/芯片功能。

客户的另一个规格是 低相位噪声和接近0dBm 的输出。

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    遗憾的是、我们没有能够支持100MHz 至350MHz 自动斜坡的 PLL/合成器。 这是因为固定输出分频器值不能支持此频率斜坡范围。

    您可以在手动斜坡模式下尝试 LMX2572。 在该模式下、您可以根据需要灵活地更改输出分频器值。